重置 PRP 诊断计数器

当需要帮助排除问题时,请使用“
通道组 1
”和“
通道组 2
”视图中的“
重置计数器
”重置 PRP 节点的诊断计数器。
小贴士:
当处于联机状态且“链路冗余实体”处于启用状态时,“
重置计数器
”可用。
重置 PRP 诊断计数器
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    并行冗余协议
    ”,然后选择“
    通道组 1
    ”或“
    通道组 2
    ”,具体取决于需要重置的诊断计数器。
  2. 在“
    通道组 X
    ”视图中,选择“
    重置计数器
    ”。
    将 PRP 计数器值置零,然后将视图中的值刷新为当前计数器值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal