搜索
1783 Stratix 交换机
清除环网上的故障
如果环网管理程序频繁重复发生故障/恢复,请在“
环网 X
”视图中选择“
清除故障
”以清除故障。
小贴士:
仅当交换机是环网管理程序时,“
清除故障
”才可用。
要清除环网上的故障
在设备的选项卡上,展开“
设备级环网
”,然后展开相应的“
环网
”。
在“
环网 X
”视图中,选择“
清除故障
”。
管理交换机
“环网 X”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal