导入交换机配置

通过从计算机上存储的文件中导入交换机配置来恢复交换机配置。交换机配置包括 config.text 文件和 vlan.dat 文件。
导入交换机配置文件
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    保存/恢复
    ”。
  2. 在“
    保存/恢复
    ”视图中,选择“
    导入
    ”。
  3. 对于 Logix Designer,在选择对话框中选择对话框标题中列出的一个或多个配置文件,然后选择“
    打开
    ”。
    对于 FactoryTalk Design Studio,在“导入”对话框中选择“
    浏览
    ”,选择配置文件,为每个配置文件选择“
    打开
    ”,然后选择“
    下一步
    ”。选择最后一个配置文件后,单击“
    导入
    ”。
    小贴士: 要将导入的配置文件下载到交换机,请选择“
    下载
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal