添加或编辑 NAT 实例

您可以为 Stratix 5410 交换机添加或编辑 NAT 实例。
先决条件
  • 设备必须处于联机状态。
添加或编辑 NAT 实例
  1. 在设备的选项卡上,选择
    NAT
    。
  2. 在
    NAT
    视图中,执行以下操作之一:
    • 要创建新 NAT 实例,请选择 add。
    • 要编辑现有 NAT 实例,请选择 edit。
  3. 在“
    实例名称和端口
    ”视图中,执行以下操作:
    1. 在“
      NAT 实例名称
      ”中,键入 NAT 实例的名称。
    2. 在“
      端口类型
      ”中,选择端口类型。
    3. 选中要为此 NAT 实例启用的端口旁边的复选框。
    4. 选择“
      下一步
      ”。
  4. 在“
    关联 VLAN
    ”视图中,执行以下操作:
    1. 选中复选框,以将转换后的端口关联到一个或多个 VLAN。
    2. 选择“
      下一步
      ”。
  5. 在“
    网关地址
    ”视图中,执行以下操作:
    1. (可选)在“
      公共网关地址
      ”中,键入一个地址。
    2. (可选)在“
      专用网关转换地址
      ”中,键入一个地址。
    3. 选择“
      下一步
      ”。
  6. 在“
    转换
    ”视图中,执行以下操作:
    1. 选择 add 以添加空行。
    2. 在“
      设备位置
      ”中,选择设备网络的位置。
      公共网络的位置可通过防火墙从公共地址映射到专用地址。专用网络的位置可通过防火墙将流量从专用地址映射到公共地址。
    3. 在“专用 IP 地址”中,输入防火墙后面的 IP 地址。
      在“公共 IP 地址”中,输入向公众公开的 IP 地址。
    4. 在“
      类型
      ”中,选择要添加到转换表中的条目类型,然后根据需要在“
      计数
      ”或“
      子网掩码
      ”中输入值。
      • 如果为“
        类型
        ”选择了“
        范围
        ”,则在“
        计数
        ”中选择要包含在该范围中的地址数。如果设备位置是专用的,则该范围适用于专用 IP 地址。如果设备位置是公共的,则该范围适用于公共 IP 地址。
      • 如果为“
        类型
        ”选择了“
        子网
        ”,则在“
        子网掩码
        ”中为要转换的地址选择有效的子网掩码。如果设备位置是专用的,则该子网掩码将应用于专用 IP 地址。如果设备位置是公共的,则该子网掩码将应用于公共 IP 地址。
    5. 选择“
      完成
      ”。
  7. 选择“
    设置
    ”可将设置发送到交换机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal