复制配置文件或 IOS 映像

使用“
SD 闪存卡同步
”视图可在有 SD 闪存卡时,将配置文件和交换机操作系统复制到 SD 闪存卡或从 SD 闪存卡中复制。配置文件包括 config.text 和 vlan.dat 文件。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
要将配置文件或 IOS 映像复制到 SD 卡
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    SD 闪存卡同步
    ”。
  2. 在“
    SD 闪存卡同步
    ”视图的“
    从交换机复制至 SD 闪存卡
    ”部分或“
    从 SD 闪存卡复制至交换机
    ”部分中,根据需要选择以下两个按钮之一:
    • “
      复制配置
      ”- 复制配置文件。
    • “
      复制 IOS 映像
      ”- 复制 IOS 映像。
      小贴士:
      如果您将多个 IOS 映像同步到交换机的机载闪存,则可能会遇到无法同步的问题。解决方法是使用 CLI 手动清理足够的闪存空间。
  3. 如果出现一则询问您是否覆盖文件的消息,请选择“
    是
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal