搜索
1783 Stratix 交换机
对环网成员进行排序
按 IP 地址或 MAC 地址对环网成员进行排序。这些列标有箭头图标(
或
)。
按升序和降序对环网成员进行排序
在设备的选项卡上,展开“
设备级环网
”,然后展开“
环网 X
”。
选择“
成员
”。
在“
成员
”视图中,选择“
IP 地址
”或“
MAC 地址
”列标题的箭头,以在升序和降序之间进行切换。
管理交换机
“环网 X - 成员”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal