搜索
1783 Stratix 交换机
重置环网故障计数器
将交换机的环网故障计数重置为零,以帮助排除问题。
先决条件
交换机处于联机状态,并且是环网管理程序。
要重置环网故障计数器
在设备的选项卡上,展开“
设备级环网
”,然后展开“
环网 X
”。
选择“
重置计数器
”。
“
检测到的环网故障
”重置为零,视图中显示的值将更新为当前计数器值。
管理交换机
“环网 X”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal