搜索
1783 Stratix 交换机
启用上行链路端口
使用“
冗余网关
”视图可启用上行链路端口。
要为冗余网关启用上行链路端口
在设备的选项卡上,展开“
设备级环网
”,然后展开“
环网 X
”。
选择“
冗余网关
”。
在“
冗余网关
”视图的“
启用
”列中,选中要启用的上行链路端口旁边的复选框。
选择“
设置
”以将更改发送到交换机。
管理交换机
“环网 X - 冗余网关”视图参数
配置冗余网关
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal