搜索
1783 Stratix 交换机
编辑 DHCP 池
使用“
DHCP 池
”视图可编辑现有 DHCP 池的属性。
先决条件
设备处于联机状态。
DHCP 已启用。
要编辑现有 DHCP 池
在设备的选项卡上,选择“
DHCP 池
”。
在“
DHCP 池
”视图中,选中要编辑的池对应的复选框,然后选择
。
在“
添加/编辑 DHCP 池
”中,根据需要修改参数。
选择“
设置
”以将更改发送到交换机。
小贴士:
可能需要在“
输入密码
”对话框中输入密码。
管理交换机
“添加/编辑 DHCP 池”对话框
输入密码
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal