起始专用 IP 地址

如果“
条目类型
”为“
子网
”,则“
起始专用 IP 地址
”必须与子网掩码的大小相对应,如下表所示。
子网掩码
起始专用子网地址
255.255.0.0
最后两个八位组必须是 0。
示例:192.168.0.0
255.255.255.0
最后一个八位组必须是 0。
示例:192.168.1.0
255,255,255,128
最后一个八位组必须是 0 或 128。
示例:192.168.1.0 或 192.168.1.128
255,255,255,192
最后一个八位组必须是以下数字之一:
  • 0
  • 64
  • 128
  • 192
示例:192.168.1.64
255,255,255,224
最后一个八位组必须是以下数字之一:
  • 0
  • 32
  • 64
  • 96
  • 128
  • 160
  • 192
  • 224
示例:192.168.1.32
255,255,255,240
最后一个八位组必须是以下数字之一:
  • 0
  • 16
  • 32
  • 48
  • 64
  • 80
  • 96
  • 112
  • 128
  • 144
  • 160
  • 176
  • 192
  • 208
  • 224
  • 240
示例:192.168.1.16
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal