配置 NTP 客户端

使用“
NTP 客户端
”视图将交换机配置为一个或多个服务器的 NTP 客户端。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
  • 将在设备上启用 NTP。
要配置 NTP 客户端
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    NTP 客户端
    ”。
  2. 在“
    NTP 客户端
    ”视图中,根据需要添加 NTP 服务器。
  3. 选择“
    确定
    ”以完成更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal