搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
P - 指令集
- P -
PAH
过程模拟输入 (Process Analog Input, PAI)
过程双传感器模拟输入 (PAID)
过程多传感器模拟输入 (PAIM)
过程模拟输出 (PAO)
PATT
使用快照进行布尔逻辑处理(PBL)
PCE
PCLF
PCMD
过程命令源 (PCMDSRC)
过程离散 2、3 或 4 态设备 (Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
过程死区控制器 (PDBC)
PDET
过程离散输入 (PDI)
过程离散输出 (PDO)
过程给料 (PDOSE)
PFL
过程模拟扇出 (PFO)
过程选择器上限或下限 (PHLS)
PI
PID
增强型 PID (PIDE)
过程互锁 (PINTLK)
过程超前/滞后/备用电机组 (PLLS)
过程电机 (PMTR)
PMUL
过程 n 位置设备 (Process n-Position Device, PNPOS)
位置比例 (POSP)
POVR
PPD
过程许可 (PPERM)
过程比例 + 积分 + 微分 (PPID)
压力/温度补偿流 (PPTC)
过程重启禁用 (PRI)
PRNP
过程运行时间和启动计数器 (PRT)
PSC
过程罐容积表 (PTST)
过程阀 (PVLV)
过程防混合阀 (Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
过程阀门统计对象 (PVLVS)
过程变量速度驱动器 (PVSD)
PXRQ
指令集
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal