过程模拟 HART (PAH)

此信息适用于 CompactLogix 5380P、ControlLogix 5580P 和 ControlLogix 5590P 控制器。
过程模拟 HART (PAH) 指令用于为智能模拟设备提供 HART 数字数据,并提供该设备的模拟输入 (PAI) 或模拟输出 (PAO) 指令。它提供:
  • 以工程单位表示的 HART 动态变量(PV、SV、TV 和 QV)值和变量状态,以及设备模拟回路电流的数字值(以毫安 DC 为单位)。
  • 模拟范围(最小值,4 mA;最大值,20 mA)。
  • 模拟计量单位。
  • 设备信息,如标签和说明文本。
  • 附加设备状态(HART“命令 48 附加状态”位数组)。
  • 根据设置的命令 48 位查找诊断消息和严重性(适用于数组中找到的前三个诊断消息)。
  • 通过 HART 从设备接收的附加状态信息,例如现场设备状态位。
可用语言
梯形图
PAH_ LadderDiagram_V33
功能块图
PAH_ FunctionBlockDiagram_V33
结构化文本
PAH(PAH_tag, Ref_HARTData, Ref_DiagTable, Ref_UnitsTable)
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅 数据转换。
配置操作数
操作数
类型
格式
说明
PlantPAx ControlPlantPAx Control
P_ANALOG_HART
标签
指令正确运行所需的数据结构。
Ref_HARTData
PAX_HART_DEVICE:I:0
标签
PlantPAx 的 HART 设备数据。
Ref_DiagTable
P_HART_CODE_DESC_STATUS[2]
标签
诊断位数查找表(到消息和状态)。
Ref_UnitsTable
RAC_CODE_DESCRIPTION[2]
标签
测量单位代码查找表(到单位文本)。
PAX_HART_DEVICE:I:0 data type 与高度集成的 HART 模块(如 5094-IF8IH)的 Add-On 配置文件相关联。
P_ANALOG_HART 结构
公共成员是可通过编程方式访问的标准可见标签成员。专用隐藏成员用于 HMI 面板中,无法通过编程方式访问。专用成员在公共成员后面的单独表中列出。
公共输入成员
数据类型
FBD 默认可见性
需要 FBD 接线
用途
说明
EnableIn
BOOL
不可见
不需要
输入
启用输入。梯形图:对应于梯级条件。
默认值为真。
Inp_InitializeReq
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 请求初始化指令。指令通常在首次运行时进行初始化。使用此请求重新初始化。该指令自动清除该操作数。
默认值为真。
Cfg_HasHARTPV
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 具有 HART 数字 PV,显示在面板上;0 = 未使用 HART 数字 PV。
默认值为假。
Cfg_HasHARTSV
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 具有 HART 数字 SV,显示在面板上;0 = 未使用 HART 数字 SV。
默认值为假。
Cfg_HasHARTTV
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 具有 HART 数字 TV,显示在面板上;0 = 未使用 HART 数字 TV。
默认值为假。
Cfg_HasHARTQV
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 具有 HART 数字 QV,显示在面板上;0 = 未使用 HART 数字 QV。
默认值为假。
Cfg_UseHARTVarSts
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 使用 HART 通信状态生成 SrcQ,0 = 假定良好。
默认值为真。
Cfg_UseHARTText
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 使用从 HART 设备接收的文本,0 = 使用文本的扩展属性。
默认值为假。
Cfg_HARTPVDecPlcs
SINT
不可见
不需要
输入
HART PV 显示的小数位数。有效值 = 0、1、2、3、4、5、6。
默认值为 2。
Cfg_HARTSVDecPlcs
SINT
不可见
不需要
输入
HART SV 显示的小数位数。有效值 = 0、1、2、3、4、5、6。
默认值为 2。
Cfg_HARTTVDecPlcs
SINT
不可见
不需要
输入
HART TV 显示的小数位数。有效值 = 0、1、2、3、4、5、6。
默认值为 2。
Cfg_HARTQVDecPlcs
SINT
不可见
不需要
输入
HART QV 显示的小数位数。有效值 = 0、1、2、3、4、5、6。
默认值为 2。
Cfg_HasMoreObj
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 通知 HMI 一个具有更多信息的对象可用于导航。
默认值为假。
Cfg_HasNav
BOOL
不可见
不需要
输入
1 = 通知 HMI 相关的模拟输入或输出对象可用于导航。
默认值为假。
Set_VirtualHARTPV
REAL
不可见
不需要
输入
虚拟中使用的 HART PV(Sts_Virtual = 1 时)(PV 工程单位)。
默认值为 0.0。
Set_VirtualHARTSV
REAL
不可见
不需要
输入
虚拟中使用的 HART SV(Sts_Virtual = 1 时)(SV 工程单位)。
默认值为 0.0。
Set_VirtualHARTTV
REAL
不可见
不需要
输入
虚拟中使用的 HART TV(Sts_Virtual = 1 时)(TV 工程单位)。
默认值为 0.0。
Set_VirtualHARTQV
REAL
不可见
不需要
输入
虚拟中使用的 HART QV(Sts_Virtual = 1 时)(QV 工程单位)。
默认值为 0.0。
PCmd_Virtual
BOOL
不可见
不需要
输入
用于选择虚拟(仿真)设备操作的程序命令。该指令自动清除该操作数。
默认值为假。
PCmd_Physical
BOOL
不可见
不需要
输入
用于选择物理(非仿真)设备操作的程序命令。该指令自动清除该操作数。
默认值为假。
公共输出成员
数据类型
FBD 默认可见性
需要 FBD 接线
用途
说明
EnableOut
BOOL
不可见
不需要
输出
此输出状态始终反映 EnableIn 输入状态。
Val_HARTPV
REAL
可见
不需要
输出
数字 HART PV 值,以 PV 工程单位表示(如已使用,则为替代后)。
Val_HARTSV
REAL
可见
不需要
输出
数字 HART SV 值,以 SV 工程单位表示(如已使用,则为替代后)。
Val_HARTTV
REAL
可见
不需要
输出
数字 HART TV 值,以 TV 工程单位表示(如已使用,则为替代后)。
Val_HARTQV
REAL
可见
不需要
输出
数字 HART QV 值,以 QV 工程单位表示(如已使用,则为替代后)。
Val_HARTLoopCurrent
REAL
可见
不需要
输出
回路电流的数字 HART 值,以毫安为单位。
Val_InpRawMinFromHART
REAL
不可见
不需要
输出
HART 模块的模拟输入未标定信号最小值(以模块为单位)。
Val_InpRawMaxFromHART
REAL
不可见
不需要
输出
HART 模块的模拟输入未标定信号最大值(以模块为单位)。
Val_PVEUMinFromHART
REAL
不可见
不需要
输出
HART 设备的模拟输入标定范围最小值(以工程单位表示)。
Val_PVEUMaxFromHART
REAL
不可见
不需要
输出
HART 设备的模拟输入标定范围最大值(以工程单位表示)。
Sts_eHARTDiagCode1
INT
不可见
不需要
输出
HART 诊断代码 #1(命令 48 中的位数,255 = 无)。
Sts_eHARTDiagCode2
INT
不可见
不需要
输出
HART 诊断代码 #2(命令 48 中的位数,255 = 无)。
Sts_eHARTDiagCode3
INT
不可见
不需要
输出
HART 诊断代码 #3(命令 48 中的位数,255 = 无)。
Sts_bHARTDiagSts
SINT
不可见
不需要
输出
总体 HART 诊断状态,
.0 = 信息,
.1 = 需要维护,
.2 = 不合格,
.3 = 功能检查,
.4 = 失败。
Sts_bHARTDiagSts1
SINT
不可见
不需要
输出
HART 诊断代码 #1 的诊断状态,
.0 = 信息,
.1 = 需要维护,
.2 = 不合格,
.3 = 功能检查,
.4 = 失败。
Sts_bHARTDiagSts2
SINT
不可见
不需要
输出
HART 诊断代码 #2 的诊断状态,
.0 = 信息,
.1 = 需要维护,
.2 = 不合格,
.3 = 功能检查,
.4 = 失败。
Sts_bHARTDiagSts3
SINT
不可见
不需要
输出
HART 诊断代码 #3 的诊断状态,
.0 = 信息,
.1 = 需要维护,
.2 = 不合格,
.3 = 功能检查,
.4 = 失败。
Sts_Initialized
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = 指令已初始化。使用 Inp_InitializeReq 重新初始化。
Sts_Virtual
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = 使用虚拟 PV 代替设备的输入 (Inp_PVData) 来计算输出。0 = 指令使用输入参数 Inp_PVData 计算输出。Sts_Virtual 是 Inp_Virtual 的副本。
Sts_ConnectionFault
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = HART 数据输入连接故障,0 = 连接正常 (OK)。
Sts_DvcMalfunction
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = HART 设备报告自身故障。
Sts_CurrentSaturated
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = HART 报告模拟电流受限。
Sts_CurrentFixed
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = 回路电流通过 HART 命令设置为固定值。
Sts_CurrentMismatch
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = 通过 HART 报告的回路电流与模拟信号不匹配。
Sts_DiagnosticActive
BOOL
不可见
不需要
输出
1 = HART 数据输入诊断处于活动状态。
Val_DiagnosticSeqCount
SINT
不可见
不需要
输出
HART 数据输入诊断序列(诊断数据中每次更改,重叠)计数。
SrcQ_IO
SINT
不可见
不需要
输出
主输入或输出的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
SrcQ
SINT
不可见
不需要
输出
主值或状态的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
SrcQ_HARTPV
SINT
不可见
不需要
输出
HART 数字 PV 的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
SrcQ_HARTSV
SINT
不可见
不需要
输出
HART 数字 SV 的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
SrcQ_HARTTV
SINT
不可见
不需要
输出
HART 数字 TV 的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
SrcQ_HARTQV
SINT
不可见
不需要
输出
HART 数字 QV 的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
SrcQ_HARTLoopCurrent
SINT
不可见
不需要
输出
HART 回路电流值的源和质量(枚举):
0 = 良好,畅通,确认良好
1 = 良好,畅通,假定良好,
2 = 良好,无反馈,假定良好,
8 = 测试,虚拟化,
9 = 测试,回路,
10 = 测试,手动输入,
16 = 不确定,畅通,不合格,
17 = 不确定,在设备或总线端替代,
18 = 不确定,在指令端替代,
19 = 不确定,使用最后一个已知良好值,
20 = 不确定,使用替代值,
32 = 不良,信号故障,
33 = 不良,通道故障,
34 = 不良,模块或通信故障,
35 = 不良,配置无效
Sts_eSts
SINT
不可见
不需要
输出
设备已确认状态:
0 = 畅通,
1 = 诊断信息,
2 = 需要维护,
3 = 不合格(不确定),
4 = 功能检查(替代),
5 = 故障,
6 = HART 通信丢失,
7 = 虚拟化。
Sts_eFault
INT
不可见
不需要
输出
设备故障状态:
0 = 无,
1 = 动态变量不良,
2 = 设备诊断表明故障,
3 = HART 通信丢失,
4 = 模块连接故障,
5 = 设备报告故障。
Val_HARTRevision
SINT
不可见
不需要
输出
从设备接收的 HART 规范主版本。
专用输入成员
数据类型
说明
MCmd_Physical
BOOL
用于选择物理(非仿真)设备操作的维护命令。该指令自动清除该操作数。
默认值为假。
MCmd_Virtual
BOOL
用于选择虚拟(仿真)设备操作的维护命令。该指令自动清除该操作数。
默认值为假。
专用输出成员
数据类型
说明
MRdy_Physical
BOOL
1 = MCmd_Physical 就绪,启用 HMI 按钮。
MRdy_Virtual
BOOL
1 = MCmd_Virtual 就绪,启用 HMI 按钮。
Sts_sHARTDesc
String_16
来自 HART 设备的说明文本。
Sts_sHARTDiagMsg1
String_32
HART 设备诊断消息 #1。
Sts_sHARTDiagMsg2
String_32
HART 设备诊断消息 #2。
Sts_sHARTDiagMsg3
String_32
HART 设备诊断消息 #3。
Sts_sHARTPVEU
String_16
HART 数字 PV 工程单位的文本。
Sts_sHARTQVEU
String_16
HART 数字 QV 工程单位的文本。
Sts_sHARTSVEU
String_16
HART 数字 SV 工程单位的文本。
Sts_sHARTTag
String_32
HART 设备的标签文本。
Sts_sHARTTVEU
String_16
HART 数字 TV 工程单位的文本。
Sts_sPVEU
String_16
模拟 PV 工程单位的文本。
公共 InOut 成员
数据类型
FBD 默认可见性
需要 FBD 接线
用途
说明
Ref_HARTData
PAX_HART_DEVICE:I:0
可见
必需
InOut
来自输入/输出 (I/O) 模块组件的 HART 数据。
Ref_DiagTable
P_HART_CODE_DESC_STATUS[2]
可见
必需
InOut
诊断位数查找表(到消息和状态)。
Ref_UnitsTable
RAC_CODE_DESCRIPTION[2]
可见
必需
InOut
测量单位代码查找表(到单位文本)。
PAX_HART_DEVICE:I:O 结构
PAX_HART_DEVICE:I:O 结构是高度集成的 HART 输入/输出 (I/O) 模块使用的输入汇编子类型,用于提供此指令所需的全部 HART 数据:
成员
数据类型
说明
RunMode
BOOL
始终为 0,未被此指令使用
ConnectionFaulted
BOOL
与输入/输出 (I/O) 模块的网络连接已丢失
DiagnosticActive
BOOL
输入/输出 (I/O) 模块至少有一个可用诊断
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次输入/输出 (I/O) 模块的诊断信息更改时,此计数就递增。该值计数到 +127,然后环回到 -128,跳过零。
CurrentSaturated
BOOL
模拟信号已达到其最小值或最大值,并不表示实际的过程变量
CurrentFixed
BOOL
模拟信号已通过命令进行固定,并不表示实际的过程变量
MoreStatusAvailable
BOOL
至少设置了一个命令 48(附加设备状态)位已,应显示诊断
CurrentMismatch
BOOL
输入/输出 (I/O) 模块报告回路电流的数字值与实际模拟回路电流明显不一致
ConfigurationChanged
BOOL
设备报告配置数据(缩放、文本、单位)已更改
Malfunction
BOOL
检测到设备报告故障
LoopCurrent
CHANNEL_AI:I:O
设备模拟回路电流 (mA DC) 的 HART 数字值
PV
CHANNEL_AI_HART:I:O
HART 动态主变量以及单位和状态
SV
CHANNEL_AI_HART:I:O
HART 动态次变量以及单位和状态
TV
CHANNEL_AI_HART:I:O
HART 动态第三变量以及单位和状态
QV
CHANNEL_AI_HART:I:O
HART 动态第四变量以及单位和状态
Static
AB_5000_HART_Static_Struct:I:O
HART“静态”数据,例如设备缩放范围、模拟信号计量单位以及用于说明和标签名称的设备文本字符串
ChDataAtSignal4
REAL
接收到 4.0 mA DC 信号时,由输入/输出 (I/O) 模块模拟通道提供的值,用于缩放相关的 PAI 或 PAO 指令
ChDataAtSignal20
REAL
接收到 20.0 mA DC 信号时,由输入/输出 (I/O) 模块模拟通道提供的值,用于缩放相关的 PAI 或 PAO 指令
P_HART_CODE_DESC_STATUS 结构
P_HART_CODE_DESC_STATUS 结构用于查找与特定命令 48 诊断位相关联的诊断文本和设备状态。设备提供了 200 位(25 字节)数据数组,其中每个位集表示特定的诊断条件。此类成员数组用于使指令显示给定位的文本说明和状态。
此参数将指令链接到外部标签,该外部标签包含指令运行所需的数据。外部标签必须为所显示的数据类型,也可以为 NULL。如果为 NULL,则不执行诊断位查找功能。
成员
数据类型
说明
Code
DINT
诊断代码。这是 HART 命令 48(附加设备状态)返回的 200 位数组中的诊断位编号(0 到 199),如果未设置诊断位,则为 -1。
Desc
STRING_32
诊断文本。
bSts
SINT
设备状态(位映射):
.0 = 信息
.1 = 需要维护
.2 = 不合格
.3 = 功能检查
.4 = 失败
RAC_CODE_DESCRIPTION[x] 结构
RAC_CODE_DESCRIPTION[x] 结构是由工程单位代码数字和相应工程单位文本对组成的数组,用作查找表。指令会在表中搜索从设备接收到的工程单位代码,并显示变量的相应工程单位文本。此参数将指令链接到外部标签,该外部标签包含指令运行所需的数据。外部标签必须为所显示的数据类型,也可以为 NULL。如果为 NULL,则不执行单位代码查找功能。
成员
数据类型
说明
Code
DINT
为其查找说明的代码。
Desc
STRING
给定代码的说明。
操作
下图展示了 PAH 指令的功能:
PAH_Operation_V33
虚拟化
虚拟化可用于指令测试和操作员培训。使用程序命令 PCmd_Virtual 或维护命令 MCmd_Virtual 执行命令虚拟操作。完成虚拟操作后,使用程序命令 PCmd_Physical 或维护命令 MCmd_Physical 恢复正常物理设备操作。
虚拟化处于活动状态时,使用虚拟值设置(Set_VirtualPV 等)来设置 PAH 指令的输出动态变量(PV、SV、TV、QV)值,并忽略输入/输出 (I/O) 故障。操作指令时,就像存在正在运行的 HART 过程设备一样。
初始化
指令通常在首次运行时进行初始化。通过设置 Inp_InitializeReq = 1 请求重新初始化。为了进行正确的初始化,如果在执行代码的联机编辑时添加指令,请确保默认值 Inp_InitializeReq = 1。
HMI 字符串配置
配置 HMI 面板(FT 视图)和 Logix Designer 配置对话框的字符串。字符串将设置为标签项的扩展属性。
  • 说明
  • 图形符号的标签
  • 用于 HMI 面板调用的显示库
  • 指令名称
  • 区域名称
  • URL 链接
  • 原始模拟信号的工程单位
  • 模拟信号 PV 的工程单位
  • HART PV 的工程单位
  • HART SV 的工程单位
  • HART TV 的工程单位
  • HART QV 的工程单位
  • HART PV 的标签
  • HART SV 的标签
监控 PAH 指令
使用 PlantPAx 过程对象库中的操作员面板进行监控。
影响数学状态标志
编号
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
首次扫描/首次运行时标记为初始化的指令
指令首次运行
将初始化内部数据,如指针和计时器
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
指令执行。提供 HART 数据、单位和状态。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
指令执行。提供 HART 数据、单位和状态。
后扫描
梯级输出条件设置为假。
功能块图
条件/状态
执行的操作
预扫描
首次扫描/首次运行时标记为初始化的指令
指令首次运行
将初始化内部数据,如指针和计时器
指令首次扫描
将初始化内部数据,如指针和计时器
EnableIn 为假
EnableOut 设置为假。
指令执行。提供 HART 数据、单位和状态。
EnableIn 为真
EnableOut 设置为真。
指令执行。提供 HART 数据、单位和状态。
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
结构化文本
在结构化文本中,EnableIn 在普通扫描期间始终为真。因此,如果指令处于由逻辑激活的控制路径中,指令将会执行。
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参阅“功能块图”表中的“预扫描”行。
指令首次运行
请参阅“功能块图”表中的“指令首次运行”行。
EnableIn 为真
请参阅“功能块图”表中的“EnableIn 为真”行。
后扫描
请参阅“功能块图”表中的“后扫描”行。
示例
在以下示例中,PAH 指令与 PAI(过程模拟输入)指令配合使用。PAI 用于处理来自 HART 模拟输入模块的模拟(4 到 20 mA DC)信号,PAH 指令用于处理从同一现场设备接收到的模拟信号覆盖的数字 HART 数据。因此,为闭环控制(未显示)提供一个模拟实时信号,为其他过程监控提供四个数字动态变量。
梯形图
PAH_LadderExample_v33
功能块图
PAH_ExampleSection_ FunctionBlockDiagram_V33
结构化文本
PAH(TI_301_Dvc, ProMag400_I:I.PAxDevice, HART_DiagTable_Flow, HART_EUTable_Generic);
TI_301.Cfg_InpRawMin:=TI_301_Dvc.Val_InpRawMinFromHART;
TI_301.Cfg_InpRawMax:=TI_301_Dvc.Val_InpRawMaxFromHART;
TI_301.Cfg_PVEUMin:=TI_301_Dvc.Val_PVEUMinFromHART;
TI_301.Cfg_PVEUMax:=TI_301_Dvc.Val_PVEUMaxFromHART;
TI_301.Inp_PVData:=TI_301_Inp_PVData;
TI_301.Inp_ModFault:=TI_301_Inp_ModFault;
TI_301.Inp_ChanFault:=TI_301_Inp_ChanFault;
TI_301.Inp_PVUncertain:=TI_301_Inp_PVUncertain;
PAI(TI_301, 0);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal