程序转换错误 (PCE)

程序转换错误 (PCE) 指令由转换工具生成。转换工具将 PCE 指令插入适当的梯级内,用于帮助识别可能的转换错误。
文件导入完成后,屏幕底部会显示结果。双击结果窗口中的错误即可定位由转换工具插入的 PCE 消息。要完成转换过程,需要使用 PCE 指令定位、分析和修复所有差异。
PCE 指令的示例如下:
*** Generated by Translation Tool: Source and destination types may differ *** ; N: PCE(120, PCE011) COP(I1_008, N23[0], 4);
PCE 消息
以下是 PCE 指令生成的所有消息的列表。这些文本将附加到具有 PCE 指令的梯级注释中。消息文本以星号 (*) 和“Generated by Translation Tool”开始,以星号结束。
ID
文本
可接受值
101
地址引用计数器的“更新累加器”(UA) 位域。
Logix Designer
软件不支持这样做。
每次引用计数器 UA 位域时(仅
SLC
)。
102
地址引用计数器的上溢 (OV) 或下溢 (UN) 域。这表示已经完成转换,但需要对转换进行验证。
每次引用计数器 OV 或 UN 域时。
103
警告: 状态文件在
Logix Designer
软件中不存在。在
Logix Designer
软件中使用 GSV 指令可在适用的情况下获取控制器信息。必须验证这种转换。
每次引用 S 文件时。
105
地址引用间接文件号。未经过转换。
每次遇到通过间接文件号引用地址时。
107
地址引用的索引可能不正确。需要验证这种转换。
每次无法确定数组的适当索引时。
108
BTR、BTW 或 MSG 指令已转换。但是,需要验证这种转换。这些指令具有许多不能直接转换的参数,且需要查看。
每次转换 BTR、BTW 或 MSG 指令时。
109
PLC-5
和
SLC
使用的时基为 0.01 秒和 1 秒。
Logix Designer
软件使用的时基为 0.001 秒。地址引用累加器 (ACC) 域。需要验证这种转换。
每次引用 ACC 字段时
110
PLC-5
和
SLC
使用的时基为 0.01 秒和 1 秒。
Logix Designer
软件使用的时基为 0.001 秒。地址引用预设 (PRE) 域。需要验证这种转换。
每次引用 PRE 字段时。
113
在执行 <FBC 或 DDT> 指令后在并行分支上执行 MOV 和 FAL 指令,确保所操作的位正确。
每次执行 FBC 和 DDT 指令时。
114
尽管 PID 指令已经过转换,但 PID 指令仍有很多参数未直接转换至
Logix Designer
软件。必须验证这种转换。
每次转换 PID 指令时。
115
16 位参数已扩展至 32 位。确保位操作正确。
每次转换 BSL、BSR、BTD 指令时。
116
在 Logix 架构中,FOR/NXT/BRK 语句的结构已经更改。在
PLC-5
处理器中,FOR 和 NXT 指令中包含需要多次迭代的代码段,而 BRK 指令提供了一种中断重复代码的方法。在 RSLogix 架构中,FOR 指令用于将给定例程调用特定次数,因此不需要 NXT 指令。BRK 指令的工作方式与在
PLC-5
处理器中类似。由于这种架构的变化非常大,用户可能需要考虑重建逻辑结构。
每次遇到 FOR/NXT/BRK 指令时。
117
不支持 AGA 指令。
每次发现 AGA 指令时。
119
不支持 CIR/COR。
每次发现 CIR 或 CIO 指令时。
120
源和目标类型不同
当 COP 指令中源和目标类型不同时。
121
不支持 DFA 指令
每次发现 DFA 指令时。
122
不支持 ERI/ERO 指令。
每次发现 ERI 或 ERO 指令时。
123
不支持 IDI/IDO 指令。
每次发现 IDI 或 IDO 指令时。
124
不支持 IIN/IOT 指令。
每次发现 IIN 或 IOT 指令时。
128
SFC 例程未转换。
每次发现 SFR 或 EOT 指令时。
129
不支持联机编辑指令。
每次发现 SDS、SIZ 或 SRZ 指令时。
130
不支持用户中断指令。
每次发现 UID、UIE 或 UIF 指令时。
131
不支持 DDV 指令。
每次发现 DDV 指令时。
132
不支持高速计数器指令。
每次发现 HSC/HSD/HSE/SL 或 RHC/RAC/TDF 指令时。
133
不支持 I/O 中断启用/禁用指令。
每次发现 IID 或 IIE 指令时。
134
不支持 IIM/IOM 指令。
每次发现 IIM 或 IOM 指令时。
135
不支持 INT 指令。
每次发现 INT 指令时。
136
不支持 REF 指令。
每次发现 REF 指令(在
SLC
中)时。
137
不支持 RPI 指令。
每次发现 RPI 指令时。
138
不支持可选定时中断指令。
每次发现 STD/STE 或 STS 指令时。
139
不支持 SUS 指令。
每次发现 SUS 指令时。
141
不支持 RMP 指令。
每次发现 RMP 指令时。
142
不支持 RPC 指令。
每次发现 RPC 指令时。
143
不支持 SVC 指令。
每次发现 SVC 指令时。
144
不支持 SWP 指令。
每次发现 SWP 指令时。
145
不支持 SQC 指令。
每次发现 SQC 指令时。
146
不支持 INV 指令。
每次发现 INV 指令时。
147
不支持 DCD/ENC 指令。
每次发现 DCD 或 ENC 指令时。
148
CEM、DEM 或 EEM 指令已转换。但是,需要验证这种转换。这些指令具有许多不能直接转换的参数,且需要查看。
每次发现 CEM、DEM 或 EEM 指令时。
149
Logix Designer
软件中不支持 Modbus 通信。
将 MSG 指令配置为 Modbus 时。
150
MSG 指令和相关的 MESSAGE 标签需要手动进行验证。
每次发现 MSG 指令时。
151
警告: 状态文件在
Logix Designer
软件中不存在。但是,此状态文件值已通过 StatusFile 例程进行处理。
可直接转换为
Logix Designer
软件中的功能的 S 文件类型索引。
152
Logix Designer
软件的故障处理机制与
PLC-5
/
SLC
有所不同。将不会调用此故障例程。
标识的传统处理器故障例程的开始。
153
此 PII/DII 例程未被
Logix Designer
软件使用。
标识的传统处理器 PII/DII 例程的开始。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal