相位故障 (PFL)

该指令适用于 Compact GuardLogix 5370、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5370、CompactLogix 5380、GuardLogix 5570、GuardLogix 5580、ControlLogix 5570、ControlLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
小贴士: 将该指令与 ControlLogix 冗余系统配合使用时,在冗余切换期间,如果未在最高优先级任务中规划指令和相位程序,此指令控制的输出可能无法实现无扰动切换。
PFL 指令可用作指示设备相位存在故障的可选方法。
PFL 指令用于设置设备相位故障代码的值。此指令用于指示设备相位的具体故障,如特定设备出现的故障。PFL 指令仅会将故障代码设置为大于当前值的值。
此为转换指令。使用时,请遵循以下步长:
  • 在梯形逻辑中,插入一个指令,以便在每次执行该指令时,梯级输入条件均会由 false 转换为 true。
  • 在结构化文本例程中,插入指令的条件以便仅在转换时执行。
PFL_Other_Pg455_v31
可用语言
梯形图
PFL_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
PFL (Failure_Code);
操作数
梯形图
操作数
类型
格式
说明
Failure_Code
DINT
立即数
标签
希望设置的设备相位故障代码的值。
如果给出的故障代码为负,则将其视为 0。
结构化文本
操作数与梯形图 PFL 指令的操作数相同。
使用 PFL 指令的指导原则
指导原则
详细信息
将 PFL 指令置于设备相位中。
PFL 指令会为其所处的设备相位设置故障代码。
不
存在用于识别特定设备相位的操作数。
通常,将 PFL 指令置于设备相位的预状态例程中。
  • 控制器始终会扫描预状态例程,即使设备相位处于空闲状态也是如此。
  • 控制器在
    每次
    对状态进行扫描之前都会扫描预状态例程。
RSL5K_PFL pre and current state routinesV32
编号
说明
1
预状态例程
2
当前状态例程
使用进度例程持续监视设备相位在经历各个状态时的健康状况。
确定故障代码的优先级。
PFL 指令仅会将故障代码设置为大于当前值的值。
  • 例如,如果 PFL 指令设置的故障代码为 102,则其他 PFL 指令仅能设置 > 102 的故障代码。
  • 确保为需要更高处理优先级的异常分配更大的值。否则,优先级较低的异常可能会覆盖更为严重的异常。
要在发生故障时采取相应措施,可监视 PHASE 标签的 Failure 成员。
PFL 指令将其值写入设备相位 PHASE 标签的 Failure 成员。
RSL5K_PFL Description imageV32
编号
说明
1
创建设备相位时,
Logix Designer
应用程序会为设备相位的状态创建一个标签。
2
控制器作用域
3
名称 =
phase_name
4
PHASE 数据类型
5
PFL 指令将其值写入设备相位的故障成员。
要清除故障代码,可使用 PCLF 指令。
可使用 PCLF 指令清除设备相位的故障代码。CLR 或 MOV 等指令
不会
更改故障代码。
影响数学状态标志
编号
严重/轻微故障
在以下情况下会发生严重故障:
故障类型
故障代码
从某个设备相位程序的外部调用指令。
4
91
请参见下文的
数组索引编制
部分,了解关于数组索引故障的信息。
执行
在结构化文本中,EnableIn 在普通扫描期间始终为真。因此,如果指令处于由逻辑激活的控制路径中,指令将会执行。粗实线下方的所有状况仅能在普通扫描模式期间出现。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不执行任何操作。
后扫描
不执行任何操作。
EnableIn 为假
不执行任何操作。
EnableIn 为真
该指令按上述方式执行。
示例
梯形图
在设备相位的预状态例程中...
如果
Drain_Valve.FaultAlarm
= 1(阀未进入指定状态),则:
设备相位的故障代码为 102。
PFL_LD_ex1_v31
如果
Drain_Tank.Running
= 1(
Drain_Tank
设备相位处于运行状态。)
且
Drain_Tank.Failure
= 102(设备相位的故障代码)
则
通过挂起命令将
Drain_Tank
设备相位的状态更改为正在挂起。
PFL_LD_ex2_v31
结构化文本
在设备相位的预状态例程中...
RSL5K_PFL Structured Text
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal