附加到相位 (PATT)

该指令适用于 Compact GuardLogix 5370、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5370、CompactLogix 5380、GuardLogix 5570、GuardLogix 5580、ControlLogix 5570、ControlLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
小贴士: 将该指令与 ControlLogix 冗余系统配合使用时,在冗余切换期间,如果未在最高优先级任务中规划指令和相位程序,此指令控制的输出可能无法实现无扰动切换。
使用 PATT 指令可获取某个设备相位的所有权,以实现以下目的:
  • 防止其他程序或
    FactoryTalk Batch
    软件控制设备相位。
  • 确保其他程序或
    FactoryTalk Batch
    软件尚未拥有设备相位的所有权。
PATT 指令可使程序获取某个设备相位的所有权。
  • 所有权是可选择的。只要设备相位没有确定所有者,任何定序程序(控制器中的程序,
    FactoryTalk Batch
    软件)都可以对设备相位进行控制。
  • FactoryTalk Batch
    软件始终拥有设备相位的所有权。
  • 一旦定序程序拥有某设备相位的所有权,则其他任何定序程序均不能对该设备相位进行控制。
此为转换指令。使用时,请遵循以下步长:
  • 在梯形逻辑中,插入一个指令,以便在每次执行该指令时,梯级输入条件均会由 false 转换为 true。
  • 在结构化文本例程中,插入指令的条件以便仅在转换时执行。
可用语言
梯形图
PATT_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
PATT(Phase_Name,Result);
操作数
梯形图
操作数
类型
格式
说明
Phase Name
PHASE
设备相位的名称
要拥有的设备相位。
Result
DINT
立即数
标签
为使指令返回指示其执行成功或失败的代码,需输入用于存储结果代码的 DINT 标签。否则,需输入 0。
结构化文本
操作数与梯形图 PATT 指令的操作数相同。
使用 PATT 指令的指导原则
指导原则
详细信息
如果有多个定序程序使用同一个设备相位,则需考虑所有权问题。
所有权可以确保程序对所需的所有设备相位进行控制,并且会排除任何其他定序程序。
如果使用:
则:
FactoryTalk Batch
软件同时在此控制器内运行序列
在执行序列(过程)之前,需获取序列使用的所有设备相位的所有权。
多个程序对同一设备相位进行控制
其他情况
无需获取设备相位的所有权。
请记住,
Logix Designer
优先对控制器进行控制。
无论是程序还是
FactoryTalk Batch
软件拥有设备相位的所有权,始终可使用
Logix Designer
优先获取所有权并控制设备相位,使其转换为其他状态。
以下各项:
优先于以下各项:
Logix Designer
控制器(内部定序程序),
FactoryTalk Batch
软件(外部定序程序)
控制器(内部定序程序)
无
FactoryTalk Batch
软件(外部定序程序)
无
使用 Result 操作数来验证所有权。
使用 Result 操作数获取显示 PATT 指令执行成功或失败的代码。要解读结果代码,请参见下文的
PATT 结果代码
部分。
避免或规划结果代码 = 24582。
每次执行时,PATT 指令都会尝试获得设备相位的所有权。一旦程序拥有设备相位的所有权,再次执行 PATT 指令将生成结果代码 24582。当使用 PATT 指令时,请采取以下任一措施:
  • 将其执行限制为单次扫描,避免生成结果代码 24582。
  • 将结果代码 = 24582 放在所有权条件中。
序列完成后,会放弃所有权。
要放弃所有权,可使用“与设备相位拆离”(Detach from Equipment Phase, PDET) 指令。
PATT 结果代码
如果分配标签来存储 PATT 指令的结果,则该指令在执行时会返回以下代码之一:
代码(十进制)
说明
0
命令成功执行。
24579
Logix Designer
或 HMI 已获取设备相位的所有权。调用程序已连接到设备相位,但未获取当前控制的所有权令。
  • 该程序现在也已获取设备相位的所有权。
  • 由于
    Logix Designer
    或 HMI 的优先级高于程序,因此程序无法控制设备相位。
  • 高优先级 HMI 所有权仅用于
    CompactLogix
    5370 和
    ControlLogix
    5570 控制器。
24582
程序已获取设备相位的所有权。
24593
以下任一项已取得设备相位的所有权:
  • 外部定序程序(
    FactoryTalk Batch
    软件)
  • 控制器中的其他程序
24594
设备相位未规划、已被禁止或处于已被禁止的任务中。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
无。请参见“数组索引编制”
,了解与操作数相关的故障。
执行
在结构化文本中,EnableIn 在普通扫描期间始终为真。因此,如果指令处于由逻辑激活的控制路径中,指令将会执行。粗实线下方的所有状况仅能在普通扫描模式期间出现。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不执行任何操作。
后扫描
不执行任何操作。
EnableIn 为假
不执行任何操作。
EnableIn 为真
该指令按上述方式执行。
示例
梯形图
如果
Step.1
= 1(序列的第一步),则:
每条 PATT 指令都尝试获取设备相位的所有权。
如果 PATT 指令的结果代码为 0 或 24582(程序拥有设备相位的所有权),则:
Ownership
标签的相应位 = 1。(在
Ownership
标签中,为每个设备相位都分配了一个位。)
如果
Ownership
= 3(程序拥有设备相位的所有权,由位 0 和位 1 指示),则
Done
= 1。(这表示序列进入下一步。)
PATT_LD_ex_v31
结构化文本
L5K_PATT_FC_ex_v32
编号
说明
1
在该序列中的第一步,Take_Ownership 动作尝试取得该序列所用两个设备相位的所有权。
2
Action_009 检查程序是否拥有设备相位的所有权。如果每条 PATT 指令的结果代码为 0 或 24282(程序拥有设备相位的所有权),则 Ownership 标签中的位 = 1。(在 Ownership 标签中,为每个设备相位都分配了一个位。)
3
如果 Ownership = 3(程序拥有设备相位的所有权,由位 0 和位 1 指示),则 SFC 进入下一步。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal