过程阀门统计对象 (PVLVS)

此信息适用于 CompactLogix 5380P、ControlLogix 5580P 和 ControlLogix 5590P 控制器。
过程阀统计对象 (PVLVS) 指令用于监控两个状态(打开和关闭)阀,并记录冲程时间和冲程计数的统计信息,以帮助解决规划维护或诊断阀和传动装置问题。PVLVS 指令专用于 PVLV(电磁、电机和手控)阀指令。
PVLVS 指令记录以下统计信息:
  • 当前状态(关闭、打开、打开、关闭、停止/其他)下的时间长度
  • 阀上一次处于每种状态(已关闭、正在打开、已打开、正在关闭、已停止/其他)的时间长度
  • 每种状态(已关闭、正在打开、已打开、正在关闭、已停止/其他)所用的最长时间;这些是先前统计信息获得的最高值
  • 处于每种状态(已关闭、正在打开、已打开、正在关闭、已停止/其他)的总时间
  • 最后 10 次关闭(关闭冲程)时间的移动平均值
  • 最后 10 次打开(打开冲程)时间的移动平均值
  • 已完成的打开冲程(从已关闭到已打开)数
  • 已完成的关闭冲程(从已打开到已关闭)数
  • 不完整的打开冲程(从已关闭到已打开,再返回到已关闭)数
  • 不完整的关闭冲程(从已打开到正在关闭,再返回到已打开)数
  • 阀处于已停止/其他状态的次数
  • 所用时间大于所配置的“慢速打开时间”的打开冲程数
  • 所用时间大于所配置的“慢速关闭时间”的关闭冲程数
可用语言
梯形图
PVLVS_ladder_availlang
功能块图
PVLVS_FBD_availlang
结构化文本
PVLVS (PVLVS_01);
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅 数据转换。
配置操作数
操作数
类型
格式
说明
PlantPAx Control
P_VALVE_STATISTICS
标签
指令正确运行所需的数据结构。
P_VALVE_STATISTICS 结构
公共成员是可通过编程方式访问的标准可见标签成员。专用隐藏成员用于 HMI 面板中,无法通过编程方式访问。专用成员在公共成员后面的单独表中列出。
公共输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入 - 系统定义的参数
默认值为真。
Inp_InitializeReq
BOOL
1 = 请求初始化指令。指令通常在首次运行时进行初始化。需要重新初始化时使用此请求。该指令自动清除该操作数。
Inp_Closed
BOOL
1 = 确认设备已关闭。
默认值为假。
Inp_Opened
BOOL
1 = 确认设备已打开。
默认值为假。
Inp_StopOther
BOOL
1 = 确认设备已停止/处于其他状态。
默认值为假。
Cfg_HasStopOther
BOOL
1 = 设备已停止或处于其他待监控状态。
默认值为假。
Cfg_SlowOpenTime
REAL
引发 Sts_SlowOpen 之前的最长打开时间(秒)。有效值 = 0.0 到 2147483.0 秒。
默认值为 10.0。
Cfg_SlowCloseTime
REAL
引发 Sts_SlowClose 之前的最长关闭时间(秒)。有效值 = 0.0 到 2147483.0 秒。
默认值为 10.0。
PCmd_ClearTotTimes
BOOL
用于清除总时间统计信息的程序命令。
默认值为假。
PCmd_ClearMaxTimes
BOOL
用于清除最长时间统计信息的程序命令。
默认值为假。
PCmd_ClearStrokeCounts
BOOL
用于清除冲程数统计信息的程序命令。
默认值为假。
PCmd_ClearSlowCounts
BOOL
用于清除设备慢速计数统计信息的程序命令。
默认值为假。
PCmd_ClearMAvgs
BOOL
用于清除移动平均冲程时间的程序命令。
默认值为假。
公共输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
启用输出 - 系统定义的参数
Val_CurrClosedTime
REAL
处于关闭状态的当前时间(秒)。
Val_LastClosedTime
REAL
设备上一次关闭后处于已关闭状态的时间(秒)。
Val_TotClosedTime
REAL
处于已关闭状态的累积时间(小时)。
Val_MaxClosedTime
REAL
任何情况下处于已关闭状态的最长时间(小时)。
Val_CurrOpeningTime
REAL
处于“正在打开”状态的当前时间(秒)。
Val_LastOpeningTime
REAL
设备上一次打开后处于“正在打开”状态的时间(秒)。
Val_TotOpeningTime
REAL
处于“正在打开”状态的累积时间(小时)。
Val_MaxOpeningTime
REAL
任何情况下处于“正在打开”状态的最长时间(小时)。
Val_MAvgOpeningTime
REAL
移动平均打开冲程时间,最后 10 个完整的打开冲程(秒)。
Val_CurrOpenedTime
REAL
处于已打开状态的当前时间(秒)。
Val_LastOpenedTime
REAL
设备上一次打开后处于已打开状态的时间(秒)。
Val_TotOpenedTime
REAL
处于已打开状态的累积时间(小时)。
Val_MaxOpenedTime
REAL
任何情况下处于已打开状态的最长时间(小时)。
Val_CurrClosingTime
REAL
处于“正在关闭”状态的当前时间(秒)。
Val_LastClosingTime
REAL
设备上一次关闭后处于“正在关闭”状态的时间(秒)。
Val_TotClosingTime
REAL
处于“正在关闭”状态的累积时间(小时)。
Val_MaxClosingTime
REAL
任何情况下处于“正在关闭”状态的最长时间(小时)。
Val_MAvgClosingTime
REAL
在任何情况下处于“正在关闭”状态的最长时间(秒)。
Val_CurrStopOtherTime
REAL
处于已停止/其他状态的当前时间(秒)。
Val_LastStopOtherTime
REAL
设备上一次停止(或其他状态)后处于已停止/其他状态的时间(秒)。
Val_TotStopOtherTime
REAL
处于已停止/其他状态的累积时间(小时)。
Val_MaxStopOtherTime
REAL
任何情况下处于已停止/其他状态的最长时间(小时)。
Val_CpltOpenCount
DINT
完整的设备打开冲程(从已关闭到已打开)计数。
Val_CpltCloseCount
DINT
完整的设备关闭冲程(从已打开到已关闭)计数。
Val_IncpltOpenCount
DINT
不完整的设备打开冲程(已关闭 - 正在移动 - 已关闭)计数。
Val_IncpltCloseCount
DINT
不完整的设备关闭冲程(已打开 - 正在移动 - 已打开)计数。
Val_StopOtherCount
DINT
设备处于已停止/其他状态的次数。
Val_SlowOpenCount
DINT
设备慢速打开的计数。
Val_SlowCloseCount
DINT
设备慢速关闭的计数。
Sts_SlowOpen
BOOL
1 = 上一次从已关闭到已打开的冲程超出所配置的时间阈值。
Sts_SlowClose
BOOL
1 = 上一次从已打开到已关闭的冲程超出所配置的时间阈值。
Sts_Err
BOOL
1 = 配置错误:慢速打开时间或慢速关闭时间无效。
Sts_ErrSlowCloseTime
BOOL
1 = 配置出错:SlowCloseTime 计时器预设值无效(使用 0.0 到 2147483.0)。
Sts_ErrSlowOpenTime
BOOL
1 = 配置出错:SlowOpenTime 计时器预设值无效(使用 0.0 到 2147483.0)。
专用输入成员
数据类型
说明
MCmd_ClearMAvgs
BOOL
用于清除移动平均冲程时间的维护命令。
默认值为假。
MCmd_ClearMaxTimes
BOOL
用于清除最长时间统计信息的维护命令。
默认值为假。
MCmd_ClearSlowCounts
BOOL
用于清除设备慢速计数统计信息的维护命令。
默认值为假。
MCmd_ClearStrokeCounts
BOOL
用于清除冲程计数统计信息的维护命令。
默认值为假。
MCmd_ClearTotTimes
BOOL
用于清除总时间统计信息的维护命令。
默认值为假。
操作
下图展示了 PVLVS 指令的功能:
PVLVSOperation_Inp_Closed
PVLVSOperation_Inp_Opening
PVLVSOperation_Inp_Opened
PVLVSOperation_Inp_Closing
PVLVSOperation_Inp_StopOther
PVLVSOperation_Inp_StopOtherCount
PVLVSOperation_IncpltOpenCount
PVLVSOperation_CpltOpenCount
PVLVSOperation_CpltCloseCount
PVLVSOperation_IncpltCloseCount
HMI 字符串配置
配置 HMI 面板(FT 视图)和 Logix Designer 配置对话框的字符串。字符串将设置为标签项的扩展属性。仅配置
Logix Designer
中的字符串。
  • 已确认阀已停止/处于其他状态(在 Logix Designer 对话框中)- Inp_StopOther 项的说明。
  • 说明
  • 图形符号的标签
  • 用于 HMI 面板调用的显示库
  • 指令名称
  • 区域名称
  • URL 链接
监控 PVLVS 指令
使用 PlantPAx 过程对象库中的操作员面板进行监控。
影响数学状态标志
编号
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
梯级输出条件设置为假。
关机后再开机,总时间、冲程计数和慢速计数将保持不变。当前时间将被清除。
内部状态设置为
“未知”。当输入内容显示阀在已知条件下的状态时,主逻辑将转换为相应的状态。
指令首次运行
每次执行时自动清除的所有命令都将被清除并忽略。
指令正常执行。
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
如果该指令处于假梯级上,或者 EnableIn 在 FBD 中为假,则会保持“总计时间”、“冲程计数”和“慢速计数”,但会将当前时间清零。
内部状态设置为
“未知”。
将上一状态的当前时间复制到它的上次时间,并重置当前时间(累加 10 个小时的小时数,如果适用)。
内部状态设置为
“未知”(禁用)。
当恢复正常执行(逻辑例程)时,如果输入内容显示阀在已知条件下的状态,将转换为相应的状态。
应扫描所有保持型计时器假 (FALSE) 以将其停止。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
指令执行。
后扫描
梯级输出条件设置为假。
功能块图
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参阅“梯形图”表中的“预扫描”行。
指令首次运行
请参阅“梯形图”表中的“指令首次运行”行。
指令首次扫描
请参阅“梯形图”表中的“指令首次运行”行。
EnableIn 为假
请参阅“梯形图”表中的“梯级输入条件为假”。
EnableIn 为真
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为真”行。
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
结构化文本
在结构化文本中,EnableIn 在普通扫描期间始终为真。因此,如果指令处于由逻辑激活的控制路径中,指令将会执行。
条件/状态
执行的操作
预扫描
请参阅“梯形图”表中的“预扫描”行。
指令首次运行
请参阅“梯形图”表中的“指令首次运行”行。
EnableIn 为真
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为真”行。
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
示例
本部分介绍 PVLVS 指令如何收集有关电动阀的统计信息。在此示例中,使用 PVLVS 指令控制电动阀。通过将 PVLVS 实例标签命名为与 PVLV 标签相同的名称并加上 ValveStats,PVLVS 实例标签会在 HMI 上自动链接到阀实例。在本例中,电动阀打开、关闭,或者电机在行程期间可能停止移动,然后达到任一位置。可使用 PVLVS 指令跟踪这三种状态的统计信息。在此示例中,参数 Inp_Closed、Inp_Opened 和 Inp_StopOther 连接到 PVLV 指令的参数 Sts_Closed、Sts_Opened 和 Sts_Stopped。PVLVS 指令跟踪已完成的冲程,以及低于预期的打开和关闭冲程。Cfg_SlowOpenTime 和 Cfg_SlowCloseTime 参数设置为 10,表示任何超过 10 秒的转换都将被视为慢速转换。
梯形图
PVLVS_ladder_example
功能块图
PVLVS_FBD_example
结构化文本
PVLVMO_ValveStat.Inp_Closed := PVLVMO.Sts_Closed;
PVLVMO_ValveStat.Inp_Opened := PVLVMO.Sts_Opened;
PVLVMO_ValveStat.Inp_StopOther := PVLVMO.Sts_Stopped;
PVLVS (PVLVMO_ValveStat);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal