使用趋势对象

趋势是实时数据或历史数据的一个直观表示,即图表。趋势向操作员提供了跟踪设备正在发生的活动的一个途径。
运行时图表上的笔代表来自添加到趋势对象的标签和表达式的数据。趋势对象可提供广泛、灵活的运行时控制。您可以添加笔、在独立与非独立图形之间切换、指定独特的线条设置、在 XY 图中绘制两个变量之间的关系,以及打印图表数据。
运行时的灵活性
趋势对象可在运行时提供巨大灵活性。可单击图表上的任意点以显示值栏,此值栏可指示该水平位置的笔的日期、时间和数值。另外,您还可以允许操作员在运行时更改图表,包括添加和移除笔、创建当前数据的快照以及覆盖当前数据的快照。要在图表上重新定位覆盖的位置,只需单击并拖放即可。在设置过程中,您可以决定在运行时操作员可以访问哪些属性。
缩放和平移
在运行时,操作员可以使用缩放功能更仔细地查看趋势图表数据。运行时图表还允许在数据间快速平移。使用 VCR 样式滚动按钮可以在数据中轻松导航。
模板
将趋势对象的设置保存在一个模板中,然后将这些设置应用于其他趋势图表,以便获得一致的外观。模板也是一种创建相同数据的一组不同视图的好方法,或是试验画面选项之后返回标准画面的快速方法。
对象模型
趋势对象模型提供了通过 Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)(一种嵌入式编程语言)实现的可编程访问。
小贴士:
如果要使用记录到远程计算机中的数据记录信息创建趋势,则必须在该计算机上更改 DCOM 安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal