设置底纹

可以设置一个趋势画面,用底纹突出两支或更多笔之间的比较。在可以使用底纹之前,必须在
笔
选项卡上定义至少两支笔。
小贴士:
阴影由屏幕上的线条的位置决定,不由实际标签值决定。为获得最佳阴影效果,请为每支笔使用相同的最小值和最大值。
从
Y 轴
选项卡中选择独立图形或从
常规
选项卡中选择“XY 绘图”图表样式后,底纹将不可用。
要设置底纹:
  1. 使用
    笔
    选项卡定义三支笔:
    • 定义笔 1 显示标签值。
    • 定义笔 2 显示报警上限。
    • 定义笔 3 显示报警下限。
  2. 在笔 1 的
    上边界
    列中,指定笔 2 作为上底纹边界。
  3. 在笔 1 的
    下边界
    列中,指定笔 3 作为下底纹边界。
  4. 单击
    确定
    。
阴影区域的颜色将为笔 1 的线条颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal