在运行时保存笔的变更

在运行时向趋势图表添加一支或多支笔之后,可以保存所做的更改,以便稍后可以使用这些设置。
例如,操作员需要在运行时查看笔 1、2 和 3,但是在工程中未配置这些笔。他们不希望在每次关闭并重新打开趋势时都重新添加,而是想要能够一次性添加笔并进行保存,然后在下次运行该趋势时直接加载笔,而无需再次进行选择。
要在运行时保存笔的变更:
  1. 在
    趋势属性
    对话框的
    模板
    选项卡中,选择
    笔
    选项卡,然后在右侧窗格中选中
    笔
    复选框。
  2. 单击
    保存模板
    ,然后键入模板的名称。
  3. 要使用这些设置,在
    模板
    选项卡上单击
    加载模板
    ,选择为此模板提供的名称,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    如果在设计模式下用标签占位符创建趋势模板,然后在运行时应用模板,则标签占位符将不会有效。不过,如果在运行时用标签占位符创建趋势模板,则标签占位符将有效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal