趋势图表的上下文菜单

运行趋势图表时,可通过上下文菜单访问可叠加在画面上的快照。
使用上下文菜单可执行以下操作:
  • 左对齐
    - 将所选叠加与运行时图表的左边缘对齐。
  • 重定位
    - 在运行时图表上拖动所选叠加,进行重定位。要锚固重定位后的叠加,请单击图表。您所单击的点将变成快照中的数据的开始位置。重定位叠加会改变其偏移百分比。
  • 显示/隐藏
    – 将所选的快照叠加到当前趋势数据之上,或隐藏所选的快照。
    小贴士:
    运行时
    选项卡可用于指定运行时上下文菜单中可用的选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal