查找趋势对象的对象名称

在图形画面中插入趋势时,
FactoryTalk View Studio
将自动向其分配默认的对象名称
trend1
。如果在工程中插入更多的趋势,
FactoryTalk View Studio
会将对象名称加 1,如下:TrendX2、TrendX3 等等。
要查找趋势的对象名称:
  • 右键单击控件,然后选择
    属性面板
    。寻找
    (名称)
    属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal