疑难解答:趋势数据不滚动

问题
数据在趋势图表上不滚动。
解决方案
检查下列各项:
  • 在运行时趋势显示上,如果
    VCR
    按钮可见,请确保
    暂停/恢复
    滚动按钮(在中间)不处在暂停位置(处在按下位置)。如果是,单击该按钮以还原滚动,或右击趋势,然后选择
    滚动
    。
  • 在
    显示
    选项卡上,确保
    允许滚动
    复选框已选中。
  • 在
    常规
    选项卡上,选择
    图表更新模式
    。刷新速率或许设置得太高,或者
    更改时固定记录频率或死区
    选项可能设置得太低,导致更新之间延迟太长。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal