使用调用命令通过按钮打开趋势属性

如果在画面上只设置了一个或两个按钮,则可使用
FactoryTalk View
画面上的调用命令选项提供一个用于打开趋势属性选项卡的按钮。
小贴士:
通过右键单击控件,然后选择
属性
,操作员可以在运行时打开趋势属性选项卡。
要使用调用命令通过按钮打开趋势属性
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    操作
    选项卡。
  2. 单击
    释放操作
    框旁边的浏览按钮。
  3. 在“命令向导”右侧的窗格中,单击
    调用
    ,然后单击
    下一步
    。
  4. 从
    画面
    列表中,选择插入趋势的图形画面的名称。
  5. 在
    对象
    框中,键入趋势的名称(默认名称为 trend1)。
  6. 在
    属性或方法
    框中,键入
    DisplayPropertyPages
    。
  7. 单击
    调用对象中的方法
    。
  8. 单击
    完成
    。
  9. 单击
    确定
    关闭
    按钮属性
    窗口。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal