趋势模板

趋势模板包含一组趋势设置。模板可应用于 HMI 服务器中的所有趋势,以创建一致的外观。应用某个模板时,为该模板选择的属性设置会应用于当前的趋势,并显示在运行时图表上。
使用趋势模板可以:
  • 为多个趋势图表应用一致的设置。
  • 针对相同数据创建一组不同的视图。
  • 在试验各个选项后快速返回标准画面。
通过右键单击控件,然后选择
属性
,操作员可以在运行时打开趋势属性选项卡。还可以在
FactoryTalk View
画面上提供一个用于打开趋势属性选项卡的按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal