疑难解答:趋势图表缺少数据点

问题
某些事务处理被跳过,相应的数据点没有显示在趋势图表上。
原因
趋势对象可能在轮询并定期用数据更新,而不是在更改时更新。例如,如果数据值每秒钟变化一次,但是刷新速率设置为每分钟一次,则会错过数据处理。
解决方案
在
趋势属性
对话框的
常规
选项卡上,将图表更新模式更改为
变化时
,或增加刷新速度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal