使用 VBA 从按钮取消缩放

操作员可通过右键单击控件然后选择
取消缩放/平移
,来在运行时取消缩放。不过,还可以在
FactoryTalk View
SE 画面上提供一个用于取消缩放的按钮。
如果在画面中设置了许多按钮,则可以使用 VBA 选项来加快应用程序的运行速度。
使用 VBA 从按钮取消缩放:
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    确定
    。
  2. 右键单击趋势对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  3. 返回至
    FactoryTalk View Studio
    ,右键单击按钮对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  4. 在按钮释放事件代码区域中键入趋势对象的名称。
    Private Sub Button1_Released()
    Trend1
    End Sub
  5. 按下句号键,然后从列表中选择
    CancelZoom
    。
    Trend1.CancelZoom
  6. 测试画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal