使用调用命令通过按钮打印趋势图表

在运行时,操作员可通过右键单击趋势图表然后选择
打印趋势
来打印趋势图表。不过,还可以在
FactoryTalk View
画面上提供一个用于打印趋势图表的按钮。
使用 PrintControl 方法可打印当前趋势运行时图表,及其随附的线条图例和当前值图例。如果图表包含一支白笔,则它可以临时变为黑色以便打印。
要使用调用命令通过按钮打印趋势图表:
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    操作
    选项卡。
  2. 单击
    释放操作
    框旁边的浏览按钮。
  3. 在“命令向导”右侧的窗格中,单击
    调用
    ,然后单击
    下一步
    。
  4. 从
    画面
    列表中,选择趋势所在图形画面的名称。
  5. 在
    对象
    框中,键入趋势的名称(默认名称为
    trend1
    )。
  6. 在
    属性
    或
    方法
    框中,键入
    PrintChart
    。
  7. 在
    方法参数
    框中,确定页面方向(横向 = 0,纵向 = 1),然后确定打印机(打印到默认打印机 = 0,打开打印对话框并允许选择打印机 = 1)。
    例如,要以纵向模式将图表直接打印到默认的打印机,请键入:1,0。
  8. 单击
    调用对象中的方法
    。
  9. 单击
    完成
    。
  10. 单击
    确定
    关闭
    按钮属性
    窗口。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal