使用调用命令从按钮取消缩放

操作员可通过右键单击控件然后选择
取消缩放/平移
,来在运行时取消缩放。不过,还可以在
FactoryTalk View
SE 画面上提供一个用于取消缩放的按钮。
如果在画面上只设置了一个或两个按钮,则可使用调用命令选项。
要使用调用命令从按钮取消缩放:
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    操作
    选项卡。
  2. 单击
    释放操作
    框旁边的浏览按钮。
  3. 在“命令向导”右侧的窗格中,单击
    调用
    ,然后单击
    下一步
    。
  4. 从
    画面
    列表中,选择趋势所在图形画面的名称。
  5. 在
    对象
    框中,键入趋势的名称(默认名称为
    Trend1
    )。
  6. 在
    属性或方法
    框中,键入
    CancelZoom
    。
  7. 单击
    调用对象中的方法
    。
  8. 单击
    完成
    。
  9. 单击
    确定
    关闭
    按钮属性
    窗口。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal