使用 VBA 通过按钮打开趋势属性

如果在画面中设置了许多按钮,则可以使用 VBA 选项来加快应用程序的运行速度。
要使用 VBA 通过按钮打开趋势属性
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    确定
    。
  2. 右键单击趋势对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  3. 返回至
    FactoryTalk View Studio
    ,右键单击按钮对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  4. 在按钮释放事件代码区域中键入趋势对象的名称。
    Private Sub Button1_Released()
    Trend1
    End Sub
  5. 按下句点键,然后从列表中选择
    DisplayPropertyPages
    。
    Trend1.DisplayPropertyPages
  6. 测试画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal