示例:位置 - 快照

如果覆盖一个趋势快照并按位置锚固该快照,则会根据指定的偏移百分比将叠加中最早数据的位置锚固到当前趋势图表上。运行时数据在快照数据下滚动。
叠加的位置取决于趋势图表的常规视图。如果缩放图表数据,则叠加的 X 和 Y 范围将发生变化,以匹配运行时图表的范围。如果平移数据,则运行时数据在快照数据下方移动,快照数据的起点在图表中保持不变。
可在趋势
属性
对话框的
叠加
选项卡中设置锚固选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal