疑难解答:趋势图表显示区域太小

问题
趋势图表显示区域某一侧的图例太大,图表显示区域太小。
可能的解决方案
为增大趋势图表的图表显示区域,请从画面中移除线条图例和当前值图例,或缩减图例中包含的信息量。
在
显示
选项卡上,执行以下任一操作,以减少包含在图表上的额外信息的数量:
  • 在图表显示选项中,清除
    显示毫秒
    。
  • 清除
    显示线条图例
    选项或将其缩短:
    • 清除
      显示最小/最大值
    • 将
      笔标题
      更改为
      短标签名
      或
      描述
    • 对
      最大笔标题长度
      值使用较小的数字
  • 清除不需要的任何
    当前值图例
    选项。当移动鼠标指针到图表上的数据点上时,工具提示将显示当前笔值、标签名称和时间。
  • 更改线条图例的位置(到左边或底部)
  • 减少列在线条图例上的笔的数量(使用
    最大可见
    选项)。
  • 在
    Y 轴
    选项卡上,将
    小数位
    选项更改为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal