使用调用命令通过按钮加载趋势模板

如果在画面上只设置了一个或两个按钮,则可使用调用命令选项。
小贴士:
如果加载在版本 6.1 或更旧版本中创建的模板,则
趋势属性
对话框中
笔
选项卡上的“模型”信息(
FactoryTalk Historian SE
服务器名称)将为空。如果在加载较旧模板后运行趋势,将出现以下一种或多种情况:
  • 如果
    FactoryTalk Historian SE
    服务器名称不存在,但在
    FactoryTalk Directory
    中配置了
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,则假定数据来自所配置的第一个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,趋势将从该服务器读取数据。
  • 如果
    FactoryTalk Historian SE
    服务器名称不存在,并且未在
    FactoryTalk Directory
    中配置任何
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,则趋势将不会从任何其他
    FactoryTalk Historian
    服务器读取数据。
要使用调用命令通过按钮加载趋势模板:
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    操作
    选项卡。
  2. 单击
    释放操作
    框旁边的浏览按钮。
  3. 在“命令向导”右侧的窗格中,单击
    调用
    ,然后单击
    下一步
    。
  4. 从
    画面
    列表中,选择趋势对象所在图形画面的名称
    。
  5. 在
    对象
    框中,键入趋势的名称(默认名称为
    Trend1
    )。
  6. 在
    属性
    或
    方法
    框中,键入
    LoadTemplate
    。
  7. 在
    方法参数
    框中,键入想要加载的模板的名称,并用引号括起来。
  8. 单击
    调用对象中的方法
    。
  9. 单击
    完成
    。
  10. 单击
    确定
    关闭
    按钮属性
    窗口。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal