疑难解答:趋势图表上的范围与预期不符

问题
显示在趋势图表上的值的范围与预期不符。例如,笔的最小值和最大值被设置为 1 和 100,而图表显示的范围是 -50 到 50。
原因
趋势对象提供广泛的范围选项,由
Y 轴
选项卡上的设置来控制。笔的最小值和最大值可能超出指定的范围或超出指定的刻度(在
Y 轴
选项卡上设置)。也可能是操作员进行了缩放或沿 Y 轴进行了平移。
可能的解决方案
在
Y 轴
选项卡上:
  • 检查选择了哪个
    最小值/最大值
    选项。此选项决定趋势范围的设置方式。
  • 检查选择了哪个
    刻度尺选项
    。该选项决定笔的垂直刻度。
  • 在运行时从上下文菜单中选择
    撤消缩放/平移
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal