在趋势图表上锚固叠加

可将快照叠加到趋势上,然后按位置或时间将其锚固。
要在趋势图表上锚固叠加:
  1. 打开趋势图表属性,然后单击
    叠加
    选项卡。
    如果快照尚未添加到趋势上,单击
    添加
    ,然后选择一个快照名称。单击
    确定
    。
  2. 单击
    锚点
    行在
    位置
    和
    时间
    设置之间切换。
    如果您选择
    位置
    ,请指定一个
    偏移
    百分比。要将叠加锚固在运行时图表的左边缘,请将偏移百分比设置为 0。
    如果您选择
    时间
    ,请双击
    开始
    行指定开始时间。
  3. 关闭图表属性并运行趋势图表控件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal