搜索
FactoryTalk View SE 帮助
趋势
趋势是当前或历史标签值的直观表示或图表。借助趋势,操作员可在工厂活动正在发生时对其进行跟踪。
在 FactoryTalk View SE 中,可创建两种不同类型的趋势分析对象:
TrendPro 对象提供现代趋势分析功能,以及
简单的运行时配置、拖放临时趋势分析功能,以及统计和采样计算能力
。
趋势对象提供传统趋势功能。
FactoryTalk View Site Edition
使用 TrendPro 对象
TrendPro 界面
常规运行时设置 (TrendPro)
创建 TrendPro 对象
在设计时添加轨迹 (TrendPro)
在运行时添加轨迹 (TrendPro)
将轨迹属性设置为默认值(TrendPro)
删除轨迹 (TrendPro)
在轨迹之间进行切换 (TrendPro)
轨迹列表 (TrendPro)
事件列表
查看实时数据 (TrendPro)
“轨迹数据”对话框 (TrendPro)
查看轨迹统计数据 (TrendPro)
自动缩放趋势
突出显示活动轨迹 (TrendPro)
使用 x 轴光标 (TrendPro)
使用 y 轴光标 (TrendPro)
捕捉图像 (TrendPro)
TrendPro 模板
缩放和平移数据 (TrendPro)
使用多个时间段 (TrendPro)
使用形状 (TrendPro)
控制轴行为 (TrendPro)
更改趋势的外观
使用趋势对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal