设置 Windows 安全性以让数据记录到远程计算机

如果将数据记录器进程记录到与 HMI 服务器处于不同计算机上的映射网络驱动器、网络共享或 ODBC 数据库,则必须更改数据记录服务器 (
DatalogServ.exe
) 和 Rockwell 数据记录读取服务器 (
DlgRdServ.exe
) 的 Windows 安全设置。
小贴士:
  • 如果数据记录器进程要记录到远程计算机上的共享文件夹,则不必更改 DCOM 设置。但是运行数据记录器的帐户必须具有该文件夹的读写权限。
  • 记录到使用 UNC 格式路径名或网络共享的远程数据库服务器,如 Microsoft SQL Server (已完全测试)、Microsoft Access 或 Oracle 时,可以选择
    交互式用户
    或
    此用户
    。
  • 为“此用户”选择的帐户应该是使用不变密码的登录帐户;否则,只要更改密码,就需要手动更改此 DCOM 设置。
  • 如果使用“交互式用户”设置,则必须在 HMI 服务器上登录有效的网络用户。
  • 将数据记录到远程共享文件夹的另一种方法是,将两个进程 DatalogServ.exe 和 DlgRdServ.exe 设置为作为服务运行。有关详细信息,请参见知识库文档 ID:QA56941 - FactoryTalk View SE:Windows 安全性以让数据记录到远程计算机。
要更改数据记录服务器和 Rockwell 数据记录读取服务器的 DCOM 设置:
  1. 在要运行数据记录的计算机上,在
    Windows
    中,单击
    开始
    >
    运行
    。
  2. 在
    打开
    字段中,键入
    dcomcnfg
    ,然后按
    Enter
    键。
  3. 在
    组件服务
    窗口左侧,双击
    组件服务
    >
    计算机
    >
    我的电脑
    >
    DCOM 配置
    。如果出现 DCOM 配置警告消息,全部单击
    否
    。
  4. 在应用程序列表中,在
    DCOM 配置
    下右键单击
    DatalogServ
    ,然后单击
    属性
    。
  5. 在
    DatalogServ 属性
    对话框中,单击
    标识
    。
  6. 选择
    交互式用户
    。
  7. 在“组件服务”窗口右侧,右键单击
    Rockwell 数据记录读取服务器
    ,然后单击
    属性
    。
  8. 在 Rockwell 数据记录读取服务器的“属性”对话框中,单击
    标识
    。
  9. 遵循步骤 6 的说明操作。
  10. 单击
    确定
    ,然后重新启动计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal