创建和显示趋势快照

用户可以捕捉并保存图形化数据的快照,然后将所保存的数据放置在趋势中当前数据之上。该特性可用于叠加历史数据并将其与当前数据进行比较,或比较多组数据。
小贴士:
运行时
选项卡上的设置可控制操作员在运行时能否创建快照以及显示或隐藏叠加。
要创建和显示快照:
  1. 使用趋势属性选项卡,设置笔、开始日期和时间、时间跨度以及其他要包含在快照中的趋势选项。
  2. 运行趋势。
  3. 要捕捉图表数据,右键单击趋势图表,然后选择
    创建快照
    。为快照命名,然后单击
    确定
    。
  4. 要将快照添加到趋势中,打开图表属性,然后单击
    叠加
    选项卡。
  5. 请单击
    添加
    。单击要添加的快照的名称,然后单击
    确定
    。
  6. 要在趋势图表上显示和隐藏快照,运行该趋势。右键单击趋势,然后选择
    叠加 > 显示/隐藏 >
    快照名称
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal