使用 VBA 通过按钮打印趋势图表

使用 VBA 通过按钮打印趋势图表。
要使用 VBA 通过按钮打印趋势图表:
  1. 向图形画面中添加一个按钮,然后单击
    确定
    。
  2. 右键单击趋势对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  3. 返回至
    FactoryTalk View Studio
    ,右键单击按钮对象,然后选择
    VBA 代码
    。
  4. 在按钮释放事件代码区域中键入趋势对象的名称。
    Private Sub Button1_Released()
    Trend1
    End Sub
  5. 按下句点键,然后选择
    PrintChart
    。
    Trend1.PrintChart
  6. 按下空格键,然后为 UsePortraitMode 参数选择
    True
    或
    False
    。
    Private Sub Button1_Released()
    Trend1.PrintChart True
    End Sub
  7. 按下逗号键,然后为 ShowPrinterSelection 参数选择
    True
    或
    False
    。
    Private Sub Button1_Released()
    Trend1.PrintChart True, False
    End Sub
  8. 测试画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal