疑难解答:趋势图表中缺少笔

问题
笔未显示在趋势图表上。
可能的解决方案
检查下列各项:
  • 在
    笔
    选项卡的
    笔属性
    区域中,确保
    可见
    属性为
    ON
    。
  • 在
    笔
    选项卡上,确保笔的线条颜色不同于图表的背景颜色(在
    显示
    选项卡上设置)。
  • 在
    笔
    选项卡上,如果
    显示
    选项卡上的
    数据点连接
    选项被设置为
    只显示记号
    ,确保为该笔分配了记号。
  • 在
    Y 轴
    选项卡上,根据
    最小值/最大值选项
    的定义,检查图表范围。如果笔的数据都在指定的范围之外,则笔的趋势线绘制在图表的顶部或底部,而此类位置可能不会被注意到。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal