创建趋势对象

创建趋势对象,以显示实时数据和
FactoryTalk View SE
数据记录中的数据。
要创建趋势对象:
  1. 在
    图形
    编辑器中创建或打开一个画面。
  2. 在
    对象
    菜单中,选择
    高级 > 趋势
    。
  3. 拖动鼠标,创建一个与趋势图表大小大致相同的框,
    趋势属性
    对话框随即打开。
  4. 在
    趋势属性
    对话框的选项卡中,指定趋势图表的外观、在运行时的工作方式、在趋势上使用的笔、水平轴和垂直轴,以及要绘制的标签或表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal