示例:XY 图

趋势图表可以根据时间绘制数值,也可以根据所选的笔绘制数值。在 XY 图中,x 轴代表所选笔的值。
时间跨度控制所显示的点的数量。例如,时间跨度为 20 秒而间隔为 1 秒时,图表最多显示 20 个点。在时间跨度之外的数据点将从画面中移除。时间跨度被包含在图表标题中。
在下面的图表中,x 轴笔从 PLC 的 N7:21 地址读出。绿色的笔代表从 N7:22 读出的值。该图表表明:
  • 最后一个值是在 3:48:07 读取的(由图表标题中的时间跨度所表示)。
  • 此时,N7:21 中的值接近 80。
  • N7:22 中的值在 25 和 50 之间。
tx_XY_plot
可在趋势
属性
对话框的
常规
选项卡中设置图表样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal