用于平移趋势的方向键

下表显示了可用于平移趋势的按键。
方向键
附加键
功能
左
向后半个时间跨度
右侧
向前半个时间跨度
向上
向上平移 10%
向下
向下平移 10%
左
Shift
向后一个时间跨度
右侧
Shift
向前一个时间跨度
向上或向下
Shift
切换到下一支笔的 Y 轴
向左或向右
Ctrl+Shift
使值栏跃到下一点
向上或向下
向上和向下平移 10%
向左或向右
Shift 和 Ctrl
暂停
向上或向下
Shift 和 Ctrl
切换到下一支笔的 Y 轴
小贴士:
Ctrl+向上箭头
、
Ctrl+向下箭头
、
Ctrl+向左箭头
和
Ctrl+向右箭头
组合键保留在
FactoryTalk View
中,在运行时不能用于平移趋势。其他方向键和组合键将可以使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal