基于 SERCOS 接口的 Kinetix 集成运动控制
我们的 Kinetix® 6000 和 6200 SERCOS 集成运动控制多轴伺服驱动器有助于提高系统性能,同时节约时间与资金。Kinetix 2000 伺服驱动器将 Kinetix 集成运动的优点扩展到低功率运动控制应用项目,而 Kinetix 7000 伺服驱动器则适用于具有最高电源要求的运动控制应用项目。Kinetix 6000M 集成驱动电机系统将高性能 MP-Series™ 食品级伺服电机和 Kinetix 6000 伺服驱动器组合到一个系统中。