管理用户

FactoryTalk Administration Console
用于添加和删除
FactoryTalk Directory
Windows
关联用户
、基于云的身份验证组、LDAP 关联用户组帐户。用户帐户仅存在于创建该帐户的
FactoryTalk Directory
中。
重要提示:
管理用户需要明确权限。要验证权限,请在
FactoryTalk Administration Console
浏览器
中展开
系统
,然后右键单击
用户和组
,并选择
安全
。确认已登录用户帐户具有任务前提条件中列出的权限。使用
Windows
管理工具编辑
Windows
关联用户帐户。
管理
FactoryTalk
用户帐户包括:
  • 添加和删除用户帐户
  • 查看用户对 FactoryTalk 系统的历史用法
  • 编辑用户名称和描述
  • 将电子邮件地址与用户帐户相关联
  • 设置用户密码选项
  • 更改用户帐户密码
  • 启用、禁用或解锁用户帐户
  • 重置帐户密码
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal