禁用用户帐户

禁用
FactoryTalk
用户帐户将阻止用户登录。为了防止无意地锁定
FactoryTalk Directory
,不能禁用 Administrators 组成员的最后一个用户帐户。
  • 使用
    用户属性
    禁用
    FactoryTalk
    用户帐户。
  • 使用
    Windows
    禁用
    Windows
    关联帐户。
要永久移除
FactoryTalk
用户帐户,需删除帐户。您还可以使用历史用法来禁用用户帐户。
前提
禁用用户帐户需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要禁用用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    用户属性
    中,选择
    禁用帐户
    ,然后选择
    确定
    。
    重要提示:
    从 FactoryTalk Services Platform 版本 6.31.00 开始,如果要为用户帐户配置一个禁用日期,请在
    用户属性
    对话框中选择
    禁用日期
    ,然后选择一个将来的日期。
    如果选择为用户帐户
    禁用帐户
    ,该用户帐户将被立即禁用,即使它还没有到禁用日期也是如此。
Network Directory 中的用户帐户与
FactoryTalk
Local Directory 中的帐户是相互独立的。要在两个目录中禁用帐户,必须先在一个目录中禁用帐户,然后从该目录注销,登录到第二个目录,再次禁用帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal