管理用户组

将
FactoryTalk
用户、
Windows
关联用户、基于云的身份验证组和 LDAP 关联用户组帐户添加到
FactoryTalk
用户组帐户。
Windows
关联用户组及其包含的用户帐户可从一个域移动到另一个域,同时可以保持该组帐户的安全权限不变。
FactoryTalk Services Platform
包含以下内置用户组:
组名称
描述
Administrators
将用户帐户添加到 Administrators 用户组可授予这些用户帐户对
FactoryTalk Directory
中的区域、应用程序、用户和组的完全控制权限。在默认情况下会定义这些权限。
工程师
在默认情况下
FactoryTalk Services Platform
中未定义任何用户或权限。其他软件可使用该组建立权限集。
维护
在默认情况下
FactoryTalk Services Platform
中未定义任何用户或权限。其他软件可使用该组建立权限集。
关于用户组的关键点:
  • 用户组帐户仅存在于创建该用户组帐户的
    FactoryTalk Directory
    中。
  • FactoryTalk
    用户帐户不能是
    Windows
    关联用户组的成员。
  • Windows
    关联用户组、单个
    Windows
    关联用户、基于云的身份验证组、LDAP 关联用户组帐户可以是
    FactoryTalk
    用户组的成员。这将允许在设置权限时使用
    FactoryTalk
    用户组。
  • FactoryTalk
    用户帐户或
    Windows
    关联用户帐户可以是多个
    FactoryTalk
    用户组的成员,但不能是基于云的身份验证组和 LDAP 关联用户组的成员。
  • 基于云的身份验证组和 LDAP 关联用户组可以是多个 FactoryTalk 用户组的成员,但不能是 Windows 关联用户组的成员。
    重要提示:
    • 管理用户组需要明确权限。要验证权限,请在
      FactoryTalk Administration Console
      浏览器
      中展开
      系统
      ,然后右键单击
      用户和组
      ,并选择
      安全
      。确认已登录用户帐户具有任务前提条件中列出的权限。
    • 如果将任一组中某个用户的操作设置为
      拒绝
      ,则在该用户所属的另一个组中,
      拒绝
      的优先级高于任何
      允许
      设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal