为 FactoryTalk 用户帐户设置登录方法

创建
FactoryTalk
用户帐户
时,请指定用户帐户登录选项,包括用户可以使用智能卡登录、使用密码登录还是同时使用智能卡和密码登录。如果登录选项包括密码,则还要定义密码有效性的设置。
对于
FactoryTalk
用户帐户,可选择
用户属性
设置密码有效性。要为
Windows
关联用户帐户设置密码有效性,请使用
Windows
。
要为
FactoryTalk
用户帐户设置登录选项
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户。
    右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    登录方法
    中选择用户登录到
    FactoryTalk
    的方式。
    • 密码
      。用户键入用户名和密码进行登录。
    • 仅智能卡
      。用户在读卡器上刷智能卡进行登录。
    • 密码和智能卡
      。用户在读卡器上刷智能卡,然后键入用户名和密码进行登录。
      重要提示:
      请注意,如果选择
      仅智能卡
      作为系统登录方法,则可在不对本地 FactoryTalk 用户进行身份验证的情况下访问系统。系统仅授予对智能卡身份的访问权限。为了保持强安全性,除了提供智能卡外,建议您还选择
      密码和智能卡
      作为系统登录方法来提供密码。
      仅智能卡
      系统登录方法不能用于 Windows 关联用户。
  3. (可选)如果选择了密码方法进行登录,请选择用户的密码有效性设置:
    • 用户在下次登录时必须更改密码
      • 选中此复选框可强制用户在下次登录系统时更改帐户密码。
      • 清除此复选框以允许用户保持原来的密码。
    • 用户不能更改密码
      • 选中此复选框以防止用户更改帐户密码。
      • 清除此复选框以允许用户更改帐户密码。
    • 密码永不过期
      • 选中此复选框允许用户继续无限期使用相同的密码。
      • 清除此复选框要求用户在安全策略
        密码策略设置
        指定的时间间隔内更改帐户密码。
  4. 在
    智能卡 ID
    中键入分配给用户帐户的智能卡的标识号。
    选择
    扫描
    ,然后在读卡器上刷智能卡以从智能卡中获取
    智能卡 ID
    值。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal