添加 Windows 关联用户帐户

当
Windows
网络的安全需求与
FactoryTalk
系统的安全需求相同时,添加
Windows
关联用户帐户。使用
Windows
关联帐户访问
FactoryTalk
资源时,
FactoryTalk Directory
依靠
Windows
来确定用户名和密码是否有效,以及帐户是启用的还是锁定的。向
FactoryTalk Security
用户组添加
Windows
关联用户帐户,
FactoryTalk Directory
便可以在独立于用户对
Windows
域的访问权限级别的前提下,确定
Windows
关联用户对
FactoryTalk
系统的访问权限级别。
从
Windows
域或工作组的用户或组列表中,可将用户帐户添加到
FactoryTalk
Network Directory 或 Local Directory。如果计算机与
Windows
域断开连接,则在添加
Windows
关联用户帐户前重新连接到域。计算机与
Windows
域断开连接时,先前已从该计算机登录
Windows
域的用户仍可使用他们的
Windows
关联用户帐户登录
FactoryTalk
。
前提
添加
Windows
关联用户帐户需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加
Windows
关联用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    。
  2. 右键单击
    用户
    文件夹,指向
    新建
    ,然后选择
    Windows
    关联用户
    。
  3. 在
    新建
    Windows
    关联用户
    中,选择
    添加
    。
  4. 在
    选择用户
    中,选择要与
    FactoryTalk
    系统关联的
    Windows
    用户帐户。
    • 如果知道要添加的用户帐户名称,则在文本框中键入该名称。如果是域帐户,请使用格式 DOMAIN\username,如果是工作组帐户,请使用格式 COMPUTERNAME\username。要验证用户名,可选择
      检查名称
      。改正错误,然后选择
      确定
      。
    • 要搜索用户名,或选择多个用户,可选择
      高级
      。在
      选择用户
      中,选择
      位置
      ,选择用来选取用户的域或工作组,然后选择
      确定
      。
      或者使用
      常用查询
      设置按名称执行搜索。选择
      立即查找
      。在用户列表中,选择要添加的用户帐户,然后选择
      确定
      。
  5. 在
    选择用户
    中选择
    Windows
    用户帐户后,选择
    确定
    。
  6. 在
    新建
    Windows
    关联用户
    中,查看用户列表。
    • 要移除任何意外添加的用户,可选择这些用户,然后选择
      移除
      。
    • 要添加更多用户,请重复执行步骤 3、4 和 5。
  7. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal