删除用户帐户

删除用户帐户会从
FactoryTalk Directory
中永久移除该帐户。为了防止无意地锁定帐户,导致无法登陆
FactoryTalk Directory
,请勿删除最后一个 Administrators 组成员的用户帐户。
要从 Network Directory 和 Local Directory 删除用户帐户,必须先从一个目录删除帐户,从该目录注销,登录到第二个目录,然后在第二个目录中删除帐户。
要阻止用户临时登录
FactoryTalk
,请禁用
FactoryTalk
用户帐户。
前提
要删除用户组成员的用户帐户,需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要删除非用户组成员的用户帐户,需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要删除用户帐户
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    删除
    。
    您还可以使用历史用法来删除用户帐户。
    小贴士:
    只有安全策略
    保留删除帐户记录
    被禁用,才能使用删除的帐户名称创建帐户。此外,必须重新创建该用户帐户的安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal